结果:找到"SMT BGA 可以贴",相关内容492条
  • 请教一下BGA封装的布线方法
  • 大佬们好,我现在用的是嘉立创EDA专业版,第一次接触BGA封装。Datasheet里推荐的方法是直接把中间的Pin拉出来(图1)但是我在EDA里发现中间的Pin拉不出来(图2)我试着在设计规则里改间距(焊盘到导线),但是并没有效果。然后我试着把中间的Pin扇出到另一层,但是这个芯片太小了,空的地方都放不下过孔(图2右边的SDA过孔的直径是12/20mil)。如果真要放过孔的话,孔会很小,做PCB会很贵。也许还可以用盘中孔解决这个问题,但是我不知道如何在EDA里标注哪些过孔是做盘中孔,哪些过孔做普通处理。而且这个工艺好像很贵,感觉为了一个元件不太值得。。。请问这个问题有哪些解决办法?谢谢!
  • 所属专栏: Layout布线 标签: BGA EDA 发帖人:HunterTom 发帖时间:2024-04-22 13:28:00
  • 可贴列表基础库中的LED,有些实际是不能贴的?能贴的LED太少了。
  • 画完的板子用了可贴元器件列表里的一些LED,生成BOM时,发现有些是不能贴的,打开商城搜索发现已经停售。1、建议更新一下可贴元器件的列表,已经停售不能贴的,请及时删除。2、LED作为常用的器件,建议增加常用的种类。基础库里的LED种类太少了,例如常用的红色0603的,只有C2286一种,而且已经停售。0805的也是类似的情况。如果只用基础库,既要统一LED规格,又要不同的颜色,太难了。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 元器件 发帖人:WilliamT 发帖时间:2021-03-19 18:04:00
  • BGA什么时候可以贴
  • BGA什么时候可以贴?年前等到现在。建议BGA芯片不计在扩展库使用限制内!
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT BGA 发帖人:gggg6666 发帖时间:2020-03-04 19:29:00
  • SMT春节前BGA可以贴吗?
  • 如题,等待BGA,当贴BGA时能否增加扩展库的用量?超过11个了!
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT BGA 发帖人:gggg6666 发帖时间:2020-01-04 13:13:00
  • SMT贴片服务看上去很美
  • 真想做PCB连SMT一起贴了,可就是管件器件没有,只好放弃,总不能把剩下的让别人去贴吧,申请也没用,回复不支持,无奈
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-21 15:40:00
  • 申请立创增加查询smt贴片可贴物料库存功能
  • 立创的pcb+smt贴片很方便,物料导入也很方便,但是在实际操作的时候,发现还是有点不太方便的地方。根据立创提供的物料库选择物料设计电路,一切都十分顺利,直到smt贴片下单,上传完bom后系统匹配物料,然后突然被告知没有库存。这时候再回去改图纸,更换物料,相当于设计要重来一遍,而且也不知道自己选的物料会不会又是没有库存……如果是打样,5-10pcs,量少自己焊接,还能接受。如果是做小批量,一次下单几十甚至几百pcs,这怎么办?只能全部手工焊接一般比较容易缺料的都是芯片类的,(其他小料可以直接更换相同封装的其他物料),遇到QFN封装外部引脚都没有,焊接很麻烦。遇到这种情况就让人很崩溃,完全没的...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: smt 发帖人:如瞻岁新 发帖时间:2019-05-25 14:14:00
  • SMT问题咨询
  • 两次了,立创的库和SMT,总感觉同样封装的6个MOS贴片的位置差异较大,看起来歪歪的,不知道DFM在中间起到什么样的作用。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:binspace 发帖时间:2018-12-10 14:18:00
  • BGAemmc手动吹焊经验
  • 从嘉立创打样回来之后,嘉立创只给贴一面,然后很多元器件需要自己焊接,虽然大大减小了全板手焊的工作量,但是仍然有难点,比如emmc这个BGA的封装:其他的元件都很好焊接,毕竟焊接过很多次了。但是这个emmc,还是有难度的,一块emmc买到手,27块钱,因为手里无法植锡珠,所以只能emmc自带锡珠焊接,也就是说,只有一次焊接机会。失败了就等于无法再焊接,除非重新植锡珠第一次的时候,直接摆正进行焊接,报废了5块,怎么吹都不行。后来,找到了一个几乎百分百成功的办法:1.先把焊盘全部上锡,用电烙铁和焊锡丝走几遍,直到所有的焊盘都上锡2.把emmc摆正3.热风枪去掉风枪嘴,风速4,温度调节到450度(温...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: BGA emmc 发帖人:浪子小新 发帖时间:2018-09-21 11:45:00
  • SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴
  • SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴因为在设计一个电路板的时候,有时候可能在调试的时候需要修改里面的电路,可能修改后调试可以了,那么剩下的3片就可以继续贴片了当然电路板文件修改后,之前的电路板好像也没有什么用了
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT片 样板 再 发帖人:PLANET 发帖时间:2018-02-10 12:17:00
  • JLC的SMT,0805贴片LED中,竟然最常用的绿色没有,只有翠绿。但翠绿它是超超高亮的。
  • 0805的贴片LED,很常用的黄绿色,没有。这个应该增加一下哦。应该很多用户有需求吧?我之前下SMT单时,就用翠绿代替,但是翠绿它是超高亮的,限流3mA,仍然亮得睁不开眼。黄绿才是通用普亮LED。期待“黄绿”LED。设计好的普亮黄绿的限流电阻,又不能因为JLC打样SMT而改阻值。专们改阻值,与以后批量生产BOM表不一致,不便管理。亲们,有同感的吗?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 片元件 发帖人:阿彪老万 发帖时间:2017-09-13 17:38:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: